This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:高阻抗

Guru**** 2546720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641327/sn74ahc1g125-high-impedance

部件号:SN74AHC1G125

你(们)好

 客户正在使用 SN74AHC1G125,根据 真实表格,当OE通过电阻器拉至3.3V时,现在输出引脚4应为高阻抗状态, 然后 客户通过电阻10 k至3.3V拉至引脚4, 但有些芯片在插针4处不是3.3V,它是1.5V,2.5V等,所以如果客户想在OE高电压时将插针4拉至3.3V,如何操作?  OE高电阻时,输入和输出之间有多少欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以我猜VCC是3.3 V吗?

    当输出被禁用时,针脚4的电压仅由上拉电阻确定。 如果测得的电压较低,则一定有一些电流在某处流动;要么是电路的其他部分正在将线路拉低,要么是设备断开,要么是测量操作不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我同意Clemens的观点,如果你想把线路拉至3.3V,那么10k应该没问题,因为输出引脚的漏电非常低,所以10k上拉应该会使线路高。

    如Clemens所述,系统图纸电流中是否有其他内容? 3.3V是否驱动其它设备的输入?  

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    后续问题:如何确定上拉电阻的大小?

    您好,

    这取决于几个因素:输出负载条件,来自三态设备的输出泄漏以及所需的可接受VOH水平。

    下面是一些要总结的公式:

    选择所需的VOH,然后根据Iout,您可以确定您的下拉列表是什么。

    最佳,
    Michael