This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:输出阻抗?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT245B, SN74LVC245A, SN74LVCR2245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/645977/sn74lvt245b-output-impedance

部件号:SN74LVT245B
主题中讨论的其它部件: SN74LVC245ASN74LVCR2245A

尊敬的各位先生:

我想使用 SN74LVT245B电平转换器来保护我的处理器不会在RGMII接口上向后供电。 处理器有自己的电源,通过RGMII接口连接到以太网PHY (也有自己的电源)。

我们发现 SN74LVT245B可以处理RGMII接口速度(高达250Mbps/线@3V3)。 您可以确认吗?

然后,我们想知道 SN74LVT245B的输出阻抗,以便选择线路(R?)的串联端接电阻 ?

此致,

Stoffels K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:
    逻辑器件的最大速度额定值是一个棘手的问题-主要是因为这些器件通常不具有比特率的特征。 SN74LVT245B具有_非常_强的输出驱动器(在数据表中,IOH/IOL的等级分别为32/64mA),因此我希望此收发器能够在125 MHz (250 Mbps)以上工作。 我对SN74LVC245A有更丰富的经验,它的输出驱动较弱(IOH和IOL为24mA),但也可以在100MHz以上工作。 所以,长话短说,我认为在低负载条件下(~15pF),SN74LVT245B或SN74LVC245A将适合您的应用。

    器件的输出阻抗可根据数据表中的电气规格进行近似估算。 VOH/VOL规格包含额定电流,可用于获取输出阻抗。 以下是一个示例:

    SN74LVT245B
    3V (3.3V电源的最小值)时,VOH = 2V,输出电流为32mA,VOL = 0.5V,输出电流为32mA,输出电压为0.55V,输出电流为64mA。
    欧姆定律给出:
    RH =(3-2)/.032 = 31.25 欧姆
    RL1 = 0.5 /.032 = 15.625 欧姆
    RL2 = 0.55 /.064 = 8.594 欧姆

    请注意,输出电流会影响输出阻抗,因此这不会给您简单的答案。 此外,输出的阻抗通常低于您在此处计算的阻抗,因为数据表值是最大额定值,并且设备很少在接近这些额定值时工作。 我个人认为~25欧姆。

    此外,您还可以尝试使用具有内置阻尼电阻器(如SN74LVCR2245A)的引脚对引脚设备。