This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:SN74AVC1T45 HBM ESD

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/644655/sn74avc1t45-sn74avc1t45-hbm-esd

部件号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其它部件:SN74AVC2T45

对于此部件(SN74AVC1T45DCKR),HBM ESD符合A114-A标准,仅为+/-2kV。

是否有任何类似的部件(SOT6封装)符合 JESD22-A114E标准,超过8kV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jackson:

    遗憾的是,同一封装中没有一台设备,但是我们有另一台符合规格且接近您所需的设备。
    SN74AVC2T45符合8kV HBM标准,具有几种不同的封装选项。

    最佳,
    Michael