This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:在数据输入引脚处增加4.7万pF电容

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/643957/sn74lvc14a-addition-47000pf-capacitance-at-data-input-pins

部件号:SN74LVC14A

大家好

您是否介意询问SN74LVC14A?

我们的客户希望在 数据输入引脚处添加4.7万pF电容以延迟 输入。
如果是问题(上升时间规则,,,,),您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:

    可以在施密特触发器设备的输入端添加电容器以延迟响应。
    它不适用于标准CMOS输入,但您有正确的解决方案。
    施密特触发器输入会添加滞后功能,这将防止输出振荡,从而防止错误触发。

    最佳,
    Michael