This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cd4026b:如何使用CD4026B "ungated C段"引脚

Guru**** 2537280 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4026B, SN74LVC1G97, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640160/cd4026b-how-to-use-the-cd4026b-ungated-c-segment-pin

部件号:CD4026B
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G97SN74LVC1G74

您好!

我对CD4026B“非门控C段”引脚的实际使用感到非常困惑。

从数据表中,我了解到当输出相对于"2"数字时,此引脚会变低。 好的。

数据表中还提到,此引脚可用于某些除以12和除以60计数器。

是否有人使用此输出引脚来工作电路,如24小时数字时钟?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从图3时序图中我可以看出,中的显示启用用于确保(如果您要除以12)非门控C输出,这样当您得到第10个计数时, 它将仅在c段所在的右下角显示单个LED,以表明它不是按10秒计数,而是按12秒计数。

    此计数加上执行(每5次计数为12次)将返回低值,可用于获得5*12=60计数器。

    希望这是有道理的,我花了几分钟的时间来尝试解决这个问题。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复!

    我不确定我是否有这个想法。 显示启用输入/输出功能不是将非有效数字留空吗?

    从计时图中我可以看到UGS信号是每10个时钟周期而不是每12个时钟周期定期发出的。 我错过了一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有显示如何执行此操作的电路图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看了很长时间,说实话,我不能找到一个好的解决方案来解决如何使用设备来做12或60位计数器的问题。

    我能够提出一个解决方案,我相信它可以使用一些外部设备进行12位计数。

    请参阅随附的图像。

    此电路将11处的计数器重置为0,以便计数12。 它允许重置在达到10时触发,然后实际在11时生成脉冲。

    翻转触发器将是SN74LVC1G74,具有一个反转输入的AND门将是SN74LVC1G97。

    我能想到的唯一一个延伸到60的计数器将是一个计数器,根据执行的上升边缘最多计数到4 (从0开始),然后执行类似的电路来重置该计数器。

    我看不到一个明显的解决方案,就是如何只使用这个芯片来进行12位和60位计数,我认为需要额外的电路。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    我已经找到了类似的解决方案,您的解决方案应该可以正常工作,但使用一些连接到解码输出的标准门来完成此工作,甚至使用幅度比较器也要简单得多。

    我第一次接触4026是在1986年在大学。 该设备是RCA制造的,我从未想过如何使用这个模糊的输出,也没有找到任何关于如何使用它的线索。

    互联网上有一些有趣的评论:

    '当中的显示启用信号为低电平时,无论计数器的状态如何,七个解码输出都被强制为低电平。 仅在需要时激活显示屏可显著节能。 该系统还有助于显示字符多路复用的实现。

    执行和非门控的"C"分段信号不会由显示屏启用门控,因此可连续使用。 此功能是实现某些分隔功能(如Divide-by 60和Divide-by 12)的要求。"

    其中一个引号:

    “我想知道,TI工程师是否有一种残忍的幽默感。 我想我将使用句段。

    不过,我还是想知道他们对“无门C段”的想法是什么。

    谢谢,非常感谢您的努力。

    此致,

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以随时在论坛上为其他人发布您的解决方案,这样我们就有了一个更理想的解决方案,当其他人搜索此应用程序时,我们可以与他们分享。

    谢谢!
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个24小时时钟,4026不使用门控C段。

    http://danyk.cz/hodiny.png

    我将对这一模糊信号进行更多研究,并在此处发布任何更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!