This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVCxx和HCxxx系列产品支持热插拔?

Guru**** 2531450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/643175/sn74lvc16t245-sn74lvcxx-and-hcxxx-serial-products-support-hot-plug

部件号:SN74LVC16T245

大家好,

我们的旧版本产品(如SN74LVTxxx产品)似乎支持热插拔(热插拔),我们可以在数据表中确认这一点。 但是,对于我们的SN74LVCxx和HCxx产品,我们无法在数据表中找到任何热插拔支持信息,因此这些产品是否也支持热插拔? 如何为客户选择支持热插拔的合适产品?

非常感谢您的支持! 我现在尝试为 客户选择一些支持热插拔的产品。

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,
    有多个级别的热插拔支持可用。 我们大多数较新的设备都具有最低级别的支持,称为"部分断电"或"Ioff"支持。 其他两个级别在逻辑设备中远不常见,我相信只会出现在少数设备中。 它们在模拟交换机中更为普遍。

    这里有一个应用程序说明,详细介绍了以下内容: www.ti.com/.../scea026.pdf

    至于为客户选择产品,您必须彻底了解应用程序,以获得适合他们的部件。 当他们说'热插拔'时,这意味着什么? 连接子板时,一个板上的总线是否处于活动状态? 还是仅在连接后才开始通信? 它们是否遵循良好做法(即:先将导入设备接地,然后连接电源,最后连接数据线?)。 我们需要了解数据速率,负载条件,方向性等

    凭借良好的系统设计,大多数情况下无需使用高级热插拔功能。