This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'd喜欢设计'4-SPI'&'1-重置'使用电平转换器。 推荐合适的零件。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74LVC1G34, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641294/i-d-like-to-design-4-spi-1-reset-using-level-shifter-recommend-a-suitable-part

主题中讨论的其他部件:SN74AVC4T774SN74LVC1G34TXB0108

大家好,

我想使用电平转换器设计'4-SPI'和'1-Reset'。

而且 ,在该网页中, TXB系列适合SPI和SD。 TXS系列适合I2C。    

但'1-Reset'是个问题。  

尽快推荐合适的配件。

祝您一切顺利,

全英浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位信号是推/拉还是漏极开路?

    所有信号都是单向的吗? 朝哪个方向?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    重置信号为推/拉。
    而且,所有信号都是单向的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向信号,应考虑使用 单向 或方向控制电压转换器。

    每个方向有多少个? 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说4-SPI时,您是指"quad SPI"吗? 我知道这正变得越来越流行,而且数据速率非常快。 我不知道有一个译员可以支持全部带宽。

    对于传统的4线SPI,我推荐SN74AVC4T774。 每个通道(4)都有自己的方向控制销。

    根据重置位的方向(从高到低或从低到高),我会为其推荐不同的部件。

    解决此问题的其他方法可能有十几种-这完全取决于您的系统规格。 你真的没有给我们任何信息继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inho,
    我在另一条线中找到了您的原理图,并重复了这些问题。 将来,请仅发布一次。 如果您在本线程中包含问题以及在另一线程中发布的原理图,您将获得更快的答案。

    我看到您正在尝试在短时间内将OLED_RST\线开始低电平。 这是您的系统的要求吗?

    选择的电容器/电阻器将产生非常缓慢的边缘-大约30毫秒后上升~Ω 85 %。 这是否必要,或者重置是否可以更快?

    在初始重置后,是否会有一个设备控制OLED_RST\线路,或者此线路将永远保持高位,直至断电?

    OLED_RST\线朝哪个方向行驶? 从1.8V至3.2V或从3.2V至1.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的回复。

    很抱歉,我在同一主题下写下了两个问题。

    我在下面回答你的问题。

    在我的原理图中,R10和C41需要延迟系统开机时间。  

    'OLED_RST\' 用于OLED显示的可选事件。 因此,在稳定的条件下 ,'OLED_RST\'会保持高电 平,直到断电。  

    'OLED_RST\'为3.2V (MCU)至1.8V (OLED_Display)。  

    我想知道TXS和TXB。

    我认为TXB最适合我的原理图,因为TXS是为SPI设计的,对吗?

    为我的原理图推荐合适的零件。

    此致,

    全英浩。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Inho,

    感谢您提供更多信息。

    向下翻译实际上非常简单,并打开了可用于实现此目标的零件数量。

    因此,要实现OLED_RST的所需启动重置,我建议消除RC电路并使用SN74LVC1G34。 下面是我的想法示意图:

    缓冲区是SN74LVC1G34。 在器件由1.8V电源供电时,输入可以3.2V的电压驱动。  注意10kohm下拉电阻。 这将确保在MCU通电之前将重置保持在较低水平,并可控制RST\引脚本身。

    对于其它引脚,我建议使用SN74AVC4T774。 此设备允许单个信道向不同的方向(A到B或B到A),但所有信道都是缓冲和单向的,我相信这就是您在这里所需要的。

    SN74LVC1G34 (0.8 x 0.8 mm)和SN74AVC4T774 (2.6 x 1.8 mm)一起使用不会占用您的佩戴式设备的太多空间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    感谢您的回复。

    您的意思是TXS和TXB对我的原理图是正确的,对吗?

    而且,您的推荐部件(SN74XXXXXXXX)被替换为RC延时电路,对吗?
    我认为对于尺寸和成本问题,我不会将您推荐的部件应用于OLED_RST/。


    此致,
    全英浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Inho,

    您的意思是TXS和TXB对我的原理图是正确的,对吗?

       不,我从未说过,也不是指。

    从原理图上看,您似乎是在将转换器连接到某种类型的连接器-我不确定那里的电容负载,但在这种情况下,单向解决方案更有可能发挥作用。  TXS或TXB可能起作用,但它们绝对不是最佳解决方案。

    AVC4T774并非唯一的解决方案-它只是一种完全适合您的系统的解决方案。 单向缓冲器是可用的最小和成本最低的组件之一...所以我不确定您所说的大小和成本问题是什么意思

    您的推荐部件(SN74XXXXXXXX)被替换为RC延时电路,对吗?  
    我认为对于尺寸和成本问题,我不会将您推荐的部件应用于OLED_RST/。

       是的,这就是我的意思。

    如果你不使用我的设计就可以了,但我认为你不理解我为什么建议使用它。

    您正在将RC电路直接连接至CMOS输入。 这将在每次电源循环期间导致内部振荡和直流电流,并将显著缩短半导体器件的使用寿命。 您可能需要阅读此应用报告: Slow or Floating CMOS Inputs (慢速或浮动CMOS输入的影响)

    如果客户获得这些设备后,其中许多设备出现故障,那么如果几分钱就可以完全避免出现问题,那么最终会给公司造成多大的损失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,
    感谢您的回复。

    我的意思是,「大小及成本问题」只是处理样本。 我知道你的意思。
    但现在不是向最终客户展示我的工作中的SPL的时间。
    在前期准备中,我向您申请对我的商品的评论。

    我有一个问题。
    在我的原理图上,用于线路5端口的电平转换;4个SPI端口和1个复位端口。

    我在TI网页的下面看到了您的应用程序重新移植:
    TXB推拉式缓冲型体系结构使用自动方向感应来消除对的要求
    DIR控制信号,用于确定数据流的方向。 此架构专为设计而成
    与推挽式CMOS驱动器连接和连接,能够驱动电容式或高电容式
    安全数字(SD)或串行外设接口(SPI)等应用中的阻抗负载。
    TXS转换器还使用自动方向传感,为系统设计人员提供了一个良好的补救解决方案
    在诸如的应用中与漏极开路驱动器连接时,混合电压系统不兼容
    I2C。"
    所以,我认为,在我的原理图上,'TXB0108'是对的,是对的吗?


    请尽快告诉我这个问题。


    此致,
    全英浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inho,
    TXB不能与线路上的上拉/下拉电阻器配合使用。 它具有_极其有限的_驱动强度(最大20uA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    您的意思是TXB不可能是SPI接口,对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我也没有这么说。

    我的意思是说,在TXB线路上不能有上拉电阻器,而你的设计显然需要在至少一条线路上有上拉电阻器。