This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于LSF0102参考电压

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642585/lsf0102-about-lsf0102-vref

部件号:LSF0102
主题中讨论的其他部件:SN74AVC4T774

尊敬的支持团队:

我们能否为Vref_A &Vref_B提供3.3V电压? 客户希望以此方式操作,并将此芯片用作缓冲器。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref_B必须至少高于Vref_A的0.8 V

    在任何情况下,LSF设备都是无源开关(请参阅 使用LSF系列进行电压电平转换(SLVA675)),因此它们的行为不像缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,
    克莱门斯是正确的。

    此外,还有一个有关LSF译员系列的新视频系列,可帮助您了解他们。 请访问 :training.ti.com/LogicMinute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens和Maier,
    感谢您的回复!
    实际上,客户的应用场景如下所示:由于SPI跟踪太长且具有大反射,他们希望获得SPI缓冲器,40MSPS速度,3.3V。 我正在推广SN74AVC4T774,这一款是否两侧的电压相同? 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AVC4T774允许两侧具有相同的Vcc。

    SPI信号通常是单向的。 此电路是否属于这种情况? (然后您可以使用简单的缓冲区。)