This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:TXS0102不适用于I2C接口

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642354/txb0102-txs0102-doesn-t-work-for-i2c-interface

部件号:TXB0102
主题中讨论的其他部件: TXS0102TXS0104E

我们将I2C从1.8V转换为3.3V,但该部分无法工作。

更改NXP NTS0104原理图可以正常工作。

TXB0102也无法正常工作。

附上示意图,TXB0102是错误的,我们将示意图更改为TXS0102

信号线已上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lankie:

    TXB不适用于i2c接口的转换,因为它是缓冲设备,而不是开路漏极设备。
    TXS应该适用于i2c接口,因为它是一个漏极开路设备。

    您能描述一下它在哪种情况下不起作用吗?
    您能否分享输入和输出的示波器?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102和NTS0102 (不是NTS0104)完全兼容,某些X2SON软件包除外。 您正在使用哪个软件包?

    TXS已有内部上拉菜单;您不需要外部上拉菜单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:
    我们一起测试TXB0102和TXS0102,但两个部件无法正常工作。因此我们绕过发送到NTS0104的信号,原理图可以正常工作。
    我看到NTS0104与TXS0104和TXS0102类似,我们混淆了TI部件无法工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ladisch:
    我们使用DCT封装,板载NTS0104。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    NTS0104和TXS0104e应在同一系统中工作。
    您能否描述TXS0104e在哪种情况下不工作?

    您提到了DCT软件包,但没有用于TXS0104e的DCT软件包。 TXS0104e使用什么软件包?

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否提供有关此示波器截图的更多信息?
    输出是什么? 它有什么问题?

    您可以提供的信息越多,我可以帮助您提供支持的速度就越快。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Michael:
    通道2为输入,通道1为输出。频率为85K。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此示波器镜头看起来与您正在执行的操作非常异常。
    对我来说,似乎两侧都是直接驱动的,而TXS设备甚至无法驱动输出。
    是否确定另一个设备未驱动输出?

    请您在一篇文章中为我提供以下内容:
    1. TXS0104e器件的完整示意图(因为前面的示意图适用于双通道器件),包括其周围的其他器件
    2.每个通道的示波器和说明
    3.用于TXS0104e器件的封装(TXS0104e没有DCT封装,因此这会令人困惑)。

    请提供您可能需要提供的任何其他详细信息,以便正确看待问题。

    最佳,
    Michael