This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:通电期间OE

Guru**** 2794045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642867/sn74lvc4245a-oe-during-power-up

部件号:SN74LVC4245A

请确认在OE/n接地的情况下为SN74LVC4245A设备供电是否正常

数据表中有通电指导,应用说明指出VCCA应首先出现与OE/n相关的上拉 不清楚在通电过程中如何将OE/n引脚接地。 如果OE/n引脚必须与VCCA一起高电平,请提供一个将OE/n拉低的定时要求。

在当前应用中,该器件仅用于单向电平转换和缓冲( Vccb上为3.3V -> Vcca上为5V),DIR引脚将被绑定为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    在通电过程中,可以将OE\连接到Vcca或接地-两者都不会损坏设备。

    如果您希望在通电过程中保持禁用输出,则应通过上拉电阻将OE\连接到Vcca。