This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17 EOL

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642614/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-eol

部件号:SN74LVC1G17

我当前正在 产品中使用SN74LVC1G17DCK。 我可以知道它的生产状态以及停产的年份吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI关于EOL的政策可在以下网址找到: http://www.ti.com/lit/ml/szzq076j/szzq076j.pdf

    以下是该文件的摘录:

    20产品退出/停产

    TI的产品撤回/停产流程符合最新发行的J-STD-048标准。 TI努力避免因方便而过时的产品。 便利性意味着:设备运行低,产量低,客户采用率有限或类似项目。 TI的淘汰撤回计划提供的交付周期比行业标准更长。 TI允许在12个月内完成最后一个订单,另外6个月内完成废弃物品的最终交付。 在极少数情况下,可能需要加快撤离时间表。 在这种情况下,TI将在EOL通知中告知最后购买日期和最终交货日期,并解释需要提前退出的情况。