This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:TTL输入电压兼容性问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642476/sn74ahc244-ttl-input-voltage-compatibility-problem

部件号:SN74AHC244

我使用SN74AHC244MPWREP作为TTL输入缓冲器。 VCC连接至3.3 Volts。 如果我将5V TTL信号连接到此芯片,是否正常?
它是否与3.3V TTL一样完美工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    SN74AHC244的输入电压容差为5.5V (与Vcc值无关)。

    它应该正常工作。