This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0.2612万:CMDA和CMDB1的奥斯卡公曲不是方波。

Guru**** 2536590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642190/txs02612-oscillogram-of-cmda-and-cmdb1-are-not-square-wave

部件号:TXS0.2612万

德拉斯:

请帮助您检查以下示意图:

注意:

1. R313,R315,R316,R317,R318, R337未焊接。

2. SEL始终设置为高。

问题:

重 置系统后,CMDA和CMDB1的奥斯卡像不是方波,图片如下:

CMDA:

CMDB1.

非常感谢!

此致

吴运文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lian:

    您是否说CMDA信号看起来与您在系统重置前分享的示波器画面不同?
    或者,此信号是否始终如一?
    CMDA是否驱动CMDB1侧?

    A,B和CMD端口都是开放的漏极端口,因此上升沿取决于所使用的上拉和输出电容。 这就是输出具有RC型曲线的原因。 内部上拉是4K,因此这决定了输出的上升边缘,因此我认为这可能是预期行为。

    最佳,
    Michael