This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT574:关于IBIS模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT574, SN74AHCT125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641664/sn74ahct574-about-ibis-model

部件号:SN74AHCT574
主题中讨论的其它部件: SN74AHCT125

大家好,

请告诉我SN74AHCT574的IBIS模型。
如果没有IBIS模型,请告诉我与SN74AHCT574的输出(1Q-8Q)具有相同规格的IBIS模型。
我想模拟输出端的波形。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    如您所指出,SN74AHCT574没有可用的IBIS模型。
    网络上SN74AHCT125设备下提供了信号完整性类似的型号。
    这是来自同一系列的缓冲器,因此输出特性应与574器件的输出特性几乎相同。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    最佳,
    Michael