This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4541B:关于频率设置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641017/cd4541b-about-frequency-setting

部件号:CD4541B

大家好,

我有一个关于频率设置的问题。

在设置"f"的计算公式中,有一个表达式"其中f在1 kHz和100 kHz之间,RS≥10 kΩ 和≈2 RTC"。

如何计算低于1 kHz?

创建16分钟计时器的设置(RTC,CTC,RS)是什么?

此致,

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenji-san,
    振荡器可能在1 kHz以下不是很稳定,但您可以随时尝试,看看它的工作情况如何。 对于这种类型的电路,原型设计是保证您所需结果的最佳方法。

    我建议使用较高的频率时钟(在1kHz到100kHz范围内),只需在计数器中添加更多位即可增加时间。 例如,20位计数器可以连接到1165 Hz振荡器,它将在大约15分钟(900.064 s)时重置。 其中两个设备可以配置为10位计数器,然后级联以产生此结果。

    您需要15分钟计时器的精确度如何? 使用RC振荡器可能会在最后一段时间产生相当大的变异性(根据所选组件的不同,可能比20 % 多)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San,您好!

    感谢您的回答。
    如果建议使用它(f = 1 kHz - 100 kHz),我希望您将其放入数据表中。

    此致。
    Kenji