This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206信号驱动强度

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206, SN74LVC1G34, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641346/txs0206-txs0206-signal-driving-strength

部件号:TXS0206
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G34SN74LVC244A

您好,

我们的设计具有非常长的SD信号轨迹,我想知道是否可以使用TXS0206来增强信号驱动强度?

SD控制器和SD卡插座上的信号电平均为3.3V。请参阅附件。

谢谢!

此致,

Jefere2e.ti.com/.../TXS0206.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jefer:
    如果可能,我建议使用SN74LVC244A或SN74LVC1G34等缓冲器来提高线路的驱动强度。 TXS不完全是缓冲设备。 无论哪种设备驱动它处于低位,也会驱动其另一侧的线路, 当它变为'高'时,输出基本上是高阻抗,上拉功能可完成大部分工作(还有一个单触式边缘加速器,可帮助加速从低到高的过渡)。

    如果由于方向性(即在无警告的情况下改变方向的信号)而无法使用缓冲区,您可以将TXS设备放置在尽可能靠近高压设备(通常是SD卡)的位置,从而最大程度地减少长轨迹中寄生电容的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maier,

    好的。

    谢谢!

    此致,

    Jefer