This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4078B:我需要更多有关此部件中有多少输出的信息。

Guru**** 2660985 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4078B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641253/cd4078b-i-need-more-info-on-how-many-outputs-are-in-this-part

部件号:CD4078B

您好,先生

您能否告诉我CD4078B中有多少个模拟到数字输出转换可用?

我正在开发一种设备,它采用3个单独的霍尔效应电流传感器(CR磁性 部件号CR2550系列,每个传感器的电流最大为100安培)。 这些电流传感器在磁场中工作,磁场变化和波动3/11伏输入电压,触发环形线圈,其中线路绝缘导线穿过每个电流传感器中心芯的孔。 我需要一个处理器来测量不同的模拟测量值,并将信号转换为至少3个电流传感器的数字格式。 另外,我的项目控制器还有14个其他模拟信号,需要转换为数字格式。TI也有一些东西可以满足这一要求。

谢谢你

我将等待您的回复。  

相关

Edward Helbling

eddie@mastercoolingcorp.com

516-779-0946   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,
    CD4078B是NO/OR逻辑门的组合。 它不包含任何模数转换器或处理器。

    您是否正在寻找微处理器,也许是MSP430系列中的某种产品? 或者我是否误解了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在新窗口中展开全部打印
    回复:CD4078B:我需要更多有关此部分有多少输出的信息。:建议答案
    收件箱
    X

    TI E2E社区-自动电子邮件 下午4:17 (18小时前)
    来自TI E2ETm社区的一封信,关于:CD4078B:我需要更多有关如何操作的信息...

    Edward Helbling <eddie@mastercoolingcorp.com
    附件9:57 AM (26分钟前)

    至TI
    Emrys您好

    我查看了您对MSP430模数转换器的建议。 我正在搜索具有多个低交流电压输入且必须持续监控的处理器。 我需要监测压力,电流,温度。
    我附上了接线图,因此它符合我的需求。
    此致
    度过一个愉快的感恩节假期

    Edward Helbling
    ehelbling@airfromthere.com

    附件区域
    预览附件电流传感器接线Diagram.pdf
    pdf
    电流传感器接线Diagram.pdf

    单击此处回复或转发
    已使用15 GB 的4.1 GB (27 %)
    管理
    计划政策
    由Google提供支持
    上次账户活动:6分钟前
    详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eddie,
    我担心您的附件没有通过。

    我建议将此信息重新发布到我们的MSP430论坛-这些人是我们微处理器的专家,应该能够指导您找到正确类型的处理器。

    e2e.ti.com/.../