This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:关于SN74LVC1G14速度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641328/sn74lvc1g14-about-sn74lvc1g14-speed

部件号:SN74LVC1G14

尊敬的支持团队:

SN74LVC1G14能否支持200MHz信号?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网页显示"150 MHz"。

    在200 MHz下,波长为5 ns,即单位的长度为2.5 ns。 如切换特性所示,如果您幸运,这可能有效,但不能保证。