This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT540:是否有任何逻辑器件具有与SN74HCT540相同的功能,具有IOFF功能,5V VCC范围和TTL输入范围?

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT540, SN74LV541AT, SN74ABT540, SN74LV4T125, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641297/sn74hct540-is-there-any-logic-device-which-has-same-function-as-sn74hct540-with-ioff-function-5v-vcc-range-and-ttl-input-range

部件号:SN74HCT540
主题中讨论的其它部件: SN74LV541ATSN74ABT540SN74LV4T125SN74LV244A

 大家好,

 我们的一位客户正在寻找一款与SN74HCT540功能相同,具有IOFF功能,5V VCC范围和TTL输入范围的逻辑设备?

 如果 TI拥有 逻辑器件,您能否告诉我部件号?

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LV541AT具有所有这些特性,但它是同相的。

    唯一具有相同引脚输出的器件是SN74ABT540,但其输出也具有TTL电平(即较低的高电平)。

    在不同的引脚输出中,您可以使用2×SN74LV4T125;或将SN74HCT540与SN74LV244A组合使用。