This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:未获得电平偏移输出

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641024/lsf0108-q1-not-getting-level-shifted-output

部件号:LSF0108-Q1

您好,

我正在使用此移位器进行1.8V至3.3V的转换。我已在使能引脚连接200K。我仍然没有得到电平移位输出(保持在0)。可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ammu您好!
    我强烈建议观看此视频系列: training.ti.com/logicminute

    本设备将有详细说明,您可能会了解故障是什么。 每段录像只有几分钟,我相信整部录像还不到20分钟。 如果您仍有疑问,请随时咨询。