This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:需要IBIS模型

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641192/sn74lvc8t245-need-ibis-model

部件号:SN74LVC8T245

大家好。

我想在 HyperLynx 9.4 软件中模拟SN74LVC8T245PW。

为此,我需要IBIS模型IT。

从TI网站下载此型号时遇到问题。
是否可以将此型号发送给我?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们的网站上的IBIS模型链接出现了一些问题。 请尝试此链接,如果它对您不起作用,请告诉我: proddms.itg.ti.com/.../scem494.ibs

    对此造成的不便,我们深表歉意。