This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:输入转换缓慢

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641128/txs0102-q1-slow-input-transition

部件号:TXS0102-Q1

大家好,

我有疑问。

在  ΔV中,最大 Δt Ω/Ω(输入转换上升或下降速率)定义为10ns/V

如果输入的缓慢输入转换(如超过10 ns / V),将会发生什么情况?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!
    此设备首选快速输入边缘,以确保一致的操作。

    慢速边缘可能导致输出故障-在单触点触发完成后,慢速输入可再次将输出拉回到低电平。

    TXS0102-Q1的工作原理与LSF转换器系列相同。 如果您还没有机会,我建议您观看我们的LSF培训视频系列,以便您了解设备如何实现翻译。

    training.ti.com/LogicMinute