This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT574A:关于阻尼电阻

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641076/sn74abt574a-about-damping-resistance

部件号:SN74ABT574A

大家好,

SN74ABT574A的输出中是否存在阻尼电阻?
如果存在阻尼阻力,请告诉我以下情况。

1)请告诉我电阻值。
2)所有ABT系列是否都具有阻尼电阻?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有阻尼电阻器。 高级BiCMOS技术特性信息(SCBA008)显示:

    ABT系列器件专为高驱动能力而设计:

    典型ABT输出的IOH和IOL曲线如图11所示。 指定的IOL为64 mA,IOH为−32 mA,ABT可满足多种标准背板规格。 但是,这些设备能够远远超过这些限制。