This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538:EMP闩锁?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4538, CD54HC4538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640750/cd74hc4538-latch-up-from-emp

部件号:CD74HC4538
主题中讨论的其他部件:CD74HCT4538CD54HC4538

您好,

我在有EMP事件的电路中使用CD74HC4538E。
在发生有关50 % 的EMP事件后,Q输出降至1.5v,而不是
即使在RC设定的脉冲时间之后,也会恢复到5V。 它只能通过循环Vcc电源恢复。
进入此状态后,芯片也会比正常温度高。 而且没有加载
由外部电路降低。
剂量这似乎是一种闩锁状态?

我有一个.1uf旁通电容,我看不到Vcc电压(5V)的瞬态电流。
输入和输出全部转到主板上的其它逻辑芯片,所以我不应该得到任何
它们的瞬变。 另一芯片的最长轨迹长度可能为3英寸。
大约10us的EMP约为1MHz。

其他人是否曾使用CD74HC4538E进入未定义或闩锁
来自EMP或其他状况的状态?

是否已使用JESD78标准测试CD74HC4538E的闩锁?
另一个版本的xx4538计时器(例如 CD1.4538万或CD74HCT4538)
在EMP活动期间出现问题的可能性较小?

感谢您的帮助,
Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:
    CD74HC4538E不能抗辐射或其他干扰。 如果您想要在极端环境中工作的设备,请考虑我们的军用设备系列,如CD54HC4538。 我必须与我们的高可靠性团队讨论,以了解该设备与EMP的对比情况。