This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T87:AB输入短路

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T87, SN74AUP1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640521/sn74aup1t87-short-the-ab-input

部件号:SN74AUP1T87
主题中讨论的其他部件: SN74AUP1G57

您好,

使用SN74AUP1T87对A和B输入短路是否有任何问题?
我认为设备输入是高或低的,没有问题。

另外,请告诉我有关此问题的其他一般XNOR和NOR设备案例。
我们的客户有时希望使用"逻辑"或"逻辑",而不是"逻辑"。
在这种情况下,它们连接了A和B输入。 如果此用例有任何问题,请告诉我。

如果您支持此职位,我将不胜感激。


此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将相同的信号连接到XNOR门的两个输入,则输出将持续偏低。 (要获得NOT功能,请将XNOR门的一个输入连接到GND,或使用NOR门。)

    通常,当您将相同的信号连接到逻辑门的所有输入时,不会出现电气问题。 (输入的容量将累加,但CI太低,因此这无关紧要。)

    要获得更大的灵活性,请考虑改用可配置逻辑门(SN74AUP1G57/58/97/98/99)