This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07:部分断电

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640060/sn74lvc3g07-partial-power-down

部件号:SN74LVC3G07

您好,

我想了解 有关SN74LVC3G07 (具有漏极开路输出的三路缓冲器/驱动器)的一些详细信息。

 

1.       数据表说明此设备指定用于部分断电。 如果Vcc为GND,则输出为禁用。 此处的禁用表示Hi-Z?

 

2.       如果Vcc是GND,输入如何? 是否为Hi-Z?


谢谢。

 

此致,

Gim Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    詹松您好!
    无论器件是否通电,SN74LVC3G07的输入始终具有高阻抗。

    IOFF (部分断电支持)可在设备关闭时防止输出上的电流回流(Vcc = 0V)。 这实际上使输出具有高阻抗,泄漏电流由Ioff在电气特性表中指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的及时回复。 这回答了我的问题。

    此致,
    Gim Song