This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC74:Vil高于2.5V更换?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640174/sn74ac74-vil-higher-than-2-5v-replacement

部件号:SN74AC74

大家好,

一个简短的问题,客户询问我们是否使用了SN74AC74的P2P更换, VIL是否高于2.5V?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    您是否正在寻找一种在5V工作时能将2.5V以上的电压识别为“低”输入的设备? 如果是,则不存在。 如果没有,请予以澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,正确。 再次确认,谢谢。