This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:关于SN74LVC1T45-EP和SN74LVC1T45-Q1的 θja ²

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45-EP, SN74LVC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639895/sn74lvc1t45-q1-about-ja-of-sn74lvc1t45-ep-and-sn74lvc1t45-q1

部件号:SN74LVC1T45-Q1
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1T45-EP

客户正在考虑在汽车应用中使用SN74LVC1T45-EP。
工作温度范围为-40°C至125°C

SN74LVC1T45-Q1是类似产品。
SN74LVC1T45-Q1的成本更低。
因此,我建议使用SN74LVC1T45-Q1。

在比较SN74LVC1T45-EP和SN74LVC1T45-Q1的数据表时,θja是不同的。
SN74LVC1T45-EP:259℃/W (最大)
SN74LVC1T45-Q1:286.8 ℃/W (最大)

*SN74LVC1T45-EP

*SN74LVC1T45-Q1

问题1.
θja为什么与众不同?

例如,
SN74LVC1T45-EP和SN74LVC1T45-Q1在模具附加材料和模具复合材料方面是否存在差异?


[问题的背景]
要考虑SN74LVC1T45-Q1,必须通过客户的认证考试。
要通过测试,有必要解释 θja与SN74LVC1T45-EP和SN74LVC1T45-Q1的更改原因。
请帮我一把。

-Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa-San,您好!

    是的,-EP部件专为高可靠性应用而设计,而-Q1则专为汽车应用而设计,包括符合Q100标准的认证。

    这些部件不相同,因此根据预期的应用环境,使用的材料可能有所不同。

     θja μ m的最大差异可能是由于芯片尺寸或导联框架尺寸的差异,这会影响设备为散热而进行的金属/触点量。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    >θja的最大差异可能是由于芯片尺寸或导联框架尺寸的差异,这会影响设备为散热而进行的金属/触点量。


    SN74LVC1T45-EP或SN74LVC1T45-Q1数据表中未介绍模具尺寸和导联框架信息。
    是否可以获得这些信息?

    -Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harukawa-San,您好!

    我们不能提供此信息,因为它是TI机密信息。

    最终,ThetaJA中的更改并不会真正导致设备使用方式的更改。 此设备消耗/驱动的功率极低,因此交叉点温度的升高通常限制在5°C以下

    最佳,
    Michael