This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:是否可用于SDIO应用程序

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640035/lsf0108-q1-can-it-be-used-for-sdio-application

部件号:LSF0108-Q1

你(们)好

我正在寻找支持SDIO和IC的高速电平转换器,以便获得汽车级的资格。

是否可以将 LSF0108-Q1部件用于SDIO。 工作温度@ 105摄氏度时,获得的频率是多少?

如果可以使用,我需要将外部拉拔还是下拉拔。

此致

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitesh:

    我认为您的所有问题都已在以下视频系列中得到解答:  

    每个视频只需几分钟,因此您不需要花很长时间就能成为LSF0108-Q1设计的专家。

    器件的频率能力与温度范围内的保证值数据表相关。

    如果您观看了视频,但仍有疑问,请提问。