This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:查找RGMII电平转换器

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639384/sn74avch8t245-looking-for-rgmii-level-shifter

部件号:SN74AVCH8T245
主题中讨论的其它部件:SN74AVC8T245

您好,e2e:  

我正在寻找3.3V至2.5V电平转换器。 它不一定是双向的。 从3.3 向下转换到2.5V就足够了。

时钟频率为125MHz,数据速率为250Mbps。

我们需要6通道。 协议是RGMII。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,范先生,
    建议使用SN74AVC8T245。 如果您需要'总线保持'功能,SN74AVCH8T245也可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这非常有用,非常感谢。

    Andrew