This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:支持50MHz,1.8V

Guru**** 2508585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639209/sn74lv1t34-support-50mhz-1-8v

部件号:SN74LV1T34

您好,先生:

作为标题, SN74LV1T34是否支持1.8V Vcc上的传输50MHz信号?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    不能,在1.8V电压下,该设备的额定运行频率仅为15 MHz。