This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639051/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245

部件号:SN74LVC8T245

我正在寻找TI数据表中找不到的信息。

我们 的设计中包含SN74LVC8T245,我在数据表或Fmax中找不到“上升时间”(网站上显示“F @标称电压(最大)(MHz)=100”,但数据表中没有)

您能告诉您 此设备是否能 以100MHz工作吗? 您能否查看上升/下降时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    此设备可在100 MHz下工作,但信号完整性取决于负载和电源电压。 我没有100 MHz的测试数据,所以我不能保证在该速度下信号的完整性,但是,我可以说,仅仅由于输出电阻,该设备在5V工作时的输出信号质量将比1.8V时的输出信号质量要好。

    此设备或任何逻辑设备没有指定的输出上升/下降时间。 这取决于电路中的负载和设备在工作电压下的输出阻抗。

    您可以根据输出电阻和负载电容(Rout = VO/IO)估计输出边缘速率:

    Tro ~= 3*Rout×Cload