This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G18:BGA引脚不明确

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638998/sn74lvc1g18-bga-pinout-is-ambiguous

部件号:SN74LVC1G18

 SN74LVC1G18 (YZP封装)的数据表使用标有1,2,3,...的针脚作为第1页上的针脚,但BGA球的机械图上标有A1,A2,B1等

S是否映射到A1,GND映射到B1,A映射到C1等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeremy:
    您的选择完全正确。

    我们目前正在解决数据表上的该问题。