This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:上升时间和下降时间规格

Guru**** 2773455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638960/sn74lvc244a-rise-time-and-fall-time-specifications

部件号:SN74LVC244A

您好,

我正在对keystone II SOC JTAG接口使用SN74LVC244A缓冲器。

在缓冲器数据表中,提到了有关上升和下降时间规格的建议工作条件表,但该表不包含该信息。

因此,请告诉我缓冲区的上升时间和下降时间规格是多少。 Keystone II要求上升时间介于500ps至1500ps之间。

谢谢,此致,

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您从哪里获得这些500ps/1500ps数字?

    建议的工作条件表将包含对缓冲器输入的要求。 (对于1.8 V下的LVC设备,上限通常为20 ns/V,即36 ns。)
    输出上升/下降时间取决于您的cicruit的电容和寄生电感;要将其最小化,请尽可能缩短缓冲器和SOC之间的轨迹。