This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104是否可以连接到另一个TXB0104?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638903/txb0104-can-txb0104-be-connected-to-another-txb0104

部件号:TXB0104

我们正在开发一个模块来连接第三方模块,该模块在其DIO输出上使用TXB0104电平转换器。  我们的模块还需要电平转换器。  我们还可以 使用TXB0104吗?  这将导致两个TXB0104连接在一起。  连接到另一个TXB0104时,部件是否正常工作?  完整互连如下: 2.5V FPGA I/O <-> TXB0104 2.5V至3.3V <-> TXB0104 3.3V至2.5V <-> 2.5V FPGA I/O

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述,它将发挥作用。 但是,很可能会涉及一些可能导致问题的大寄生虫。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您澄清一下吗?  什么是大寄生虫可能是问题?  我的期望是寄生电容水平将是非常标准的,并且在这些部件的规定70pF电容负载范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样就可以了。

    我提到它是因为有时像你描述的那样的接口卡会有相当大的电容负载-连接器+电线+轨迹等

    我在100个pF中看到了一些。 如果您的工作时间低于70pF,则可以正常工作。