This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 5V转换器,需要3.3V

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, PCA9306, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638524/translator-for-uart-5v---3-3v-needed

主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G34PCA9306SN74LV1T34

您好,我需要 TX-Rx线路的翻译。 ATmega328 TX (5V)-> ESP8266 RX (3.3V)。

我应该选择哪一个。 在 此处选择https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=ed90d86c9e

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    您似乎有一个缓冲区,一个启用输出的缓冲区,一个NAND门以及在该链接中选择的AND门。  由于这四台设备的功能不同,我不确定该怎么说。

    如果您只是想单向地将5V电压转换为3.3V电压(即信号从3V转换为5V),那么我建议您使用SN74LVC1G34。 只需为器件提供3.3V电压,输入5V电压即可。 器件将进行下移转换,输出电压为3.3V。

    如果您还需要从3.3V向上转换到5V,则会变得更加复杂(但不会太复杂)。 如果您也需要,请告诉我。

    您可能会发现这些视频对自动双向电平转换器的工作方式非常感兴趣: 逻辑分钟

    某些概念适用于所有译员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,好的,我尝试使用您的搜索结果,得到了这些结果。 好的,谢谢,太棒了。 你是对的。 UART信号(5.76万波特)必须从5V向下转换为3.3。 (TX 5V供电的Atmega降压至RX 3.3V供电的ESP8266-Chip)
    这对我很有帮助。

    也许下次会再来。 您会向另一位董事推荐哪一项? 如果我必须从3.3 -> 5V转换? 信号如本例中的UART或也可能是I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于I2C,我推荐PCA9306 -它是一款专为I2C应用设计的器件。

    通用3.3V至5V转换器为SN74LV1T34。

    如果你需要帮助,可以随时回来:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢