This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:CPDA/CpdB问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/637563/lsf0108-cpda-cpdb-question

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件:TXS0108E

您好,先生:

我们想知道如何衡量CPDA或CPDB?


因为我们在SMBus数据/SMUBS CLK上使用TXS0108E,所以电平是+1.8V传输到+3.3V M.2 WIFI
现在,我们看到连接一些模块M.2 WiFi时,SMBus数据无法降低。

这种现象将影响系统无法打开系统。

因此,我们认为某些M.2 WiFi CPDA或CPDB超出规格
您能否为我们分享经验?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    CPD是CMOS电路中用于功率计算的等效功耗电容。 这里有一份关于这个主题的详细应用报告: CMOS功耗和CPD计算

    LSF0108不是CMOS设备,因此没有关联的CPD。

    如果您想了解有关LSF0108工作原理的更多信息,我们最近发布了一个详细的视频系列: 逻辑一分钟

    此外,还提供了有关此主题的几个应用说明,可从以下位置获取: LSF0108 Technical Documents (LSF0108技术文档)

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    实际上,我们仍然不明白为什么某些M.2 WiFi卡在连接TXS0108EPWR时,SMBus数据无法拉低。

    您以前是否有过这种现象的经验? CPD是否存在可能的原因??

    或者,对使用TXS0108EPWR有任何限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    我不知道你所说的“不能拉低”是指驾驶员不能将信号驱动在Vcc以下,还是他们不能完全达到0V?

    TXS系列的操作与LSF系列非常相似。 TXS增加了一些功能,但本质上它们具有相同的内部结构。

    视频"DownTranslation with the LSF Family(使用LSF系列进行向下翻译)"介绍了大约1:08设备在低电平状态下的工作方式。 你可以看到电流从输出端漏到驱动器端,这将导致驱动器电压升高--也就是说,驱动器不能精确地达到0V是正常的。 如果出现较大电压,而电压应为0伏,则可能是电流太多,会漏入驱动器中,因此可能需要调整电路以解决此问题。