请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT00Q-Q1 您好,
我正在检查SN74AHCT00Q-Q1的VOH。
我有两个问题。
(1)当IOH =-50uA和-8mA时,有规格。
600 uA的VOH是什么? 是否有计算方法?
(2) VOH指定为VCC = 4.5 V
当VCC = 5.0 V时,我是否应该将其乘以(5.0 / 4.5)?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在检查SN74AHCT00Q-Q1的VOH。
我有两个问题。
(1)当IOH =-50uA和-8mA时,有规格。
600 uA的VOH是什么? 是否有计算方法?
(2) VOH指定为VCC = 4.5 V
当VCC = 5.0 V时,我是否应该将其乘以(5.0 / 4.5)?
此致,
您好,
50 uA规格设计用于输出到高阻抗负载时-以 这种方式操作时VOH通常非常接近Vcc (在100mV以内)
如果您需要了解600uA负载时的VOH限值,可以使用8mA值计算输出阻抗,然后使用该值获得600uA时的最差情况下的下降。
计算结果为:Rout =(Vcc - VOH)/IOH = 0.56 / 0.008 = 70欧姆
这意味着600uA负载下的预期下降为:42 mV。 由于50uA时的数据表规格为100mV,因此您可以谨慎使用100mV值。
当Vcc为5V时,您会看到与4.5V时相同的压降(4.5 是5V电源操作的- 10 % 侧,即最坏情况)。
因此,如果8mA负载下的电压降在4.5V VCC时为0.56V,则在5V时您会看到相同的降(或更低),因此5V - 0.56V = 4.44V