This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G02:SN74AHC1G02MDCKREP -需要有关查找规格值的帮助

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/637839/sn74ahc1g02-sn74ahc1g02mdckrep---need-help-finding-spec-values

部件号:SN74AHC1G02

您好,

我们有一位客户正在寻找以下产品:

1.最大结温(Tj Max)

2.典型功耗(PD典型值)

3.最大功耗(PD最大值)

是否有人可以帮助您找到此信息? 我在数据表或我们的任何内部数据库中都看不到它。

谢谢!

Gabriel Garza

TI客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:
    所有这些问题基本上都可以在我们的常见问题解答页面上找到答案: e2e.ti.com/.../3539.04 -电源-散热

    为您提供快速答案:
    最大TJ = 150C

    2. CMOS器件没有“典型”功耗。 CMOS器件中的功耗取决于负载和工作频率,并且可以根据数据表值轻松计算-有关详细信息,请查看常见问题解答。

    3.这必须根据环境温度计算,例如,如果设备在125C下运行,它将无法像在-40 C下运行一样处理大量的电源。 (允许25°C温升与190°C)。 此外,还必须考虑数据表限制-即,即使设备在输出时能够热处理100mA,但绝对最大值表显示这会损坏设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Emrys!