This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:如果我们将引脚3,5,7,9直接连接到GND,则芯片是否会损坏。 如果我们热插拔3,5,7,9引脚,是否正常。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/637801/sn74lvt244b-if-we-connect-the-pin-3-5-7-9-directly-to-gnd-whether-the-chip-will-be-damaged-if-we-hot-swap-the-3-5-7-9-pin-whether-it-s-ok

部件号:SN74LVT244B

大家好,

我的客户正在使用SN74LVT244,我们想检查 针脚3,5,7,9是否直接连接到GND,芯片是否会损坏。 如果我们热插拔3,5,7,9引脚,是否正常。

  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,
    这取决于SN74LVT244B的工作状态。

    如果输出驱动为高电平,并且输出引脚接地,则很可能是设备损坏。

    如果输出处于Hi-Z模式,则没有问题。

    如果输出驱动为低电平,则没有问题。

    此设备设计用于在开机/关机期间保持Hi-Z模式以支持热插拔,但仅当在开机/关机期间将OE引脚上拉至Vcc时(如第2页顶部的数据表所述),此功能才起作用。