This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:SN74GTL2014的欠冲电压

Guru**** 2814815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/637815/sn74gtl2014-undershoot-voltage-of-sn74gtl2014

部件号:SN74GTL2014

大家好,

我的客户想知道Vin的下冲电压和安全持续时间 。   如果输入下冲-0.8V 4.2ns对设备安全?  因为 我 发现 Vin的绝对最大额定值 是 -0.5V。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lilian:
    请注意,过冲没有时间限制,但存在当前限制。 "绝对最大额定值"表中的I_OK表示当输入过冲-0.5V或设备将损坏时,输入电流不得超过50mA。