This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:输出阻抗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636627/sn74lv1t125-output-impedance

部件号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他部件:SN74LV4T125

您好,

请告诉我SN74LV1T125和SN74LV4T125的输出阻抗。

我们的客户使用这些具有60MHz信号和长电缆的设备。
因此,存在一些电容,转换速率较慢。
根据客户估计,输出阻抗为125ohm。
我们想知道他们的估计是正确的。

我感谢你支持这一职位。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的输出阻抗可通过欧姆定律从最坏情况下的输出电压计算得出。 Ω,在VCC = 5 V时,您将获得0.55 V / 16 mA≈34 μ A。 (实际阻抗将低于最坏情况下的阻抗。)

    LVC系列中的器件具有较低的输出阻抗。 如果这还不够,请考虑添加另一条线路并使用差分信号(例如LVDS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如Clemens所述,输出阻抗将取决于电源电压。 如果此设备在低电压(1.8V电源)下工作,125欧姆不是不合理的输出阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens San,Emrys San,

    感谢您的回复。
    非常感谢您将阻抗信息添加到数据表中。

    此致,
    柳枝