This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:txb0108通电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/637145/txb0108-txb0108-power-up

部件号:TXB0108

我有一个关于TI电平转换器PN的问题: TXB0108RGYR我想在我的设计中使用

 

我在一个应用程序中工作,在VCCA和VCCB正常工作并保持稳定之前,必须保持零件的所有A和B输出处于Hi-Z状态

 

我有一个有效的低信号,该信号将保持低电平,直到两个电压都稳定并连接到OE引脚。 OE引脚上还有一个下拉电阻。

 

 

 

数据表指示 VCCA <= VCCB在通电后的正常操作期间。

 

在通电过程中,VCCA和VCCB的开启顺序并不重要(因此,如果VCCB=0V,则VCCA<VCCB),因为存在一个感测电路,只要OE引脚保持在低电平状态,就会保持HiZ中的所有输出。

 

我剪切并粘贴数据表第10部分,该部分似乎支持这些假设:

 

 

10电源建议
在操作过程中,请确保VCCA≤VCCB始终处于工作状态。 在通电顺序过程中,VCCA≥VCCB不会
损坏设备,以便先打开任何电源。 TXB0108具有禁用所有功能的电路
任一VCC关闭时的输出端口(VCCA/B =0 V)。
输出启用(OE)输入电路的设计使其由VCCA供电,并且当(OE)输入过低时,全部供电
输出处于高阻抗状态。 确保在期间输出的高阻抗状态
通电或断电时,OE输入引脚必须通过下拉电阻连接至GND,不得连接
在VCCA和VCCB完全提升和稳定之前启用。 下拉电阻器接地的最小值
由驱动程序的电流来源能力确定。

 

 

问题???

 

A-B I/O是否将通过1-5状态保持在Hiz???

2.根据数据表,只要VCCA或VCCB处于接地状态或OE =逻辑0,输出就应该处于三态。  

假设OE被拉高,VCCA,VCCB在打开过程中的电压水平是多少,输出会离开三态?

 

状态1: VCCA = 0V   VCCB = 0V      OE =逻辑0   A-B输出= Biz

状态2: VCCA = 0V   VCCB =斜坡  OE =逻辑0   A-B输出= Hiz

状态3: VCCA = 0V   VCCB = 3V    OE =逻辑0   A-B输出= Hiz

状态4: VCCA =斜坡 VCCB = 3.3V   OE =逻辑0   A-B输出= Hiz

状态5: VCCA = 1.8V  VCCB = 3.3V   OE =逻辑0   A-B输出= Hiz

状态6:VCCA = 1.8V  VCCB= 3.3V   OE =逻辑1   A-B输出=逻辑电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frances,
    输出将保持Hi-Z直至状态6。

    IOFF (部分断电)通常在0V至0.5V之间工作。 强烈建议使用OE引脚来三态显示输出(如您在第一个问题中所讨论的那样),而不是依靠Ioff来保持高阻抗。 它实际上是为了在子电路关闭时防止反向供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说很有意义,但我仍然担心VCCB首先打开,然后VCCA开始出现OE =逻辑0的情况会发生什么

    (即)

    VCCA    VCCB   OE       输出

    0伏        3.3V      逻辑0   海量

    提升    3.3V      逻辑0   ????  由于VCCB正在斜坡(0-1.8V),在斜坡期间它是否会留在Hiz?  注意:OE逻辑在VCCA电压下工作

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    从数据表第1页:

    为确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,应通过下拉电阻器将OE连接至GND。

    当您增加电源时,设备保证保持高阻抗状态。