This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS628:RX引脚连接

Guru**** 2804835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/637283/sn74ls628-connection-of-rx-pin

部件号:SN74LS628

你(们)好

1.

您能否检查RX引脚的以下连接?

正确吗?

二.

是否可以使用600欧姆以外的电阻?

如果是,更改电阻值会有什么影响?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    正确。 应选择电阻器以具有较低的温度系数-否则,'LS624'是更好的选择(无需电阻器)。