This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245应用问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636900/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-application-questions

部件号:SN74LVC8T245

大家好,

我的客户计划在新项目中使用我们的SN74LVC8T245,一些问题需要您的帮助,以便在PCB之前进行双重确认:

1.如我们的数据表中下图所示,VIH,VIL均指VCCA, 为了避免在通电和断电期间输出电压不稳定,客户计划使用OE来控制SN74LVC8T245, 在通电期间,IOOE为5V, 在通电和稳定后,IOOE设置为0V,以确保在通电/断电期间输出为高阻抗。 问题是 客户使用VCCA=3.3V,VCCB =5V,因此他们是否可以使用5V来控制/OE?

2.在客户的旧项目中,他们使用SN748T245,但他们在加电时发现输出脉冲异常,因此,这些 在 加电时没有异常故障的更好的替代芯片 是否可以取代SN74LVC8T245?

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    在推荐的电源条件下,OE可以连接到5V,没有任何问题。
    启动期间的情况是什么? 输入是否处于有效水平,最好是在地面上?
    哪种耗材最先加速?速度如何?