This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G02:使用逻辑设备驱动fmtofet。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636787/sn74aup2g02-driving-femtofet-with-logic-device

部件号:SN74AUP2G02
主题中讨论的其他部件:CSD1.7484万F4

您好,

我想驱动一个femtofet,例如CSD1.7484万F4,使用NOR门的输出,例如低功率 SN74AUP2G02,并且有一些问题:

1) 如果在Vcc = 0.8V,1.1V,,,,,, 3.3V? 暂时忽略设备销毁。

2) 与问题1相关,设备内存在哪种内部电阻有助于不超过最大电流? 我正在寻找在考虑任何固有阻抗后必须增加多少电流限制。

3) 考虑所有事项,在Vcc=1.1V左右时,是否有设置允许NOR输出安全地重复切换CSD1.7484万F4 femtofet,且传播延迟小于约200ns? 假设此时Femtofet的Vth小于1.1V。  同一输出驱动两个FET的情况如何?  

4) 在NOR门数据表的绝对最大值部分,列出了两个参数,名为" 连续输出电流 "和"通过VCC或GND的连续电流"。 我不能仅仅根据名称来看到差异,因为,至少在我想象的情况下,任何输出电流都必须流过Vcc或地面。 请解释一下这两个参数之间的差异。

5) 如果有问题的NOR门不合适,您是否可以推荐其他零件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PONGO,
    我们不指定任何逻辑器件上的短路电流,但在0.8V电压下,我只能看到此器件输出~1至2mA。使用0.8V电源。 在3.3V电压下,此设备可能可以驱动15+mA电流。

    任何逻辑设备的输出阻抗基本上是VOH/IOH或VOL/IOL, 但在0.8V电压下,您处于设备的绝对最差情况(FET阻抗随着电源的减少而增加),并且该设备仅指定用于高阻抗操作(20 uA)-也就是说,我不会使用这些数字来计算输出阻抗。 仅使用mA -即3V工作时VOH为2.6V @4mA --> R~=650欧姆的值

    在0.8V电压下,我严重怀疑您是否可以使设备驱动足够的电流来损坏自身,因此不需要外部限制。

    AUP器件专为低功耗操作而设计,这意味着它具有内部电路,可减慢边缘速度并提高切换效率(通过专有电路)。

    在1.1 V操作时,AUP1G02的传播延迟最大为25.5ns。 将该时间加上门的充电时间(4*195 pF *700欧姆~=550ns),可产生大约600ns的总延迟...这太慢了。

    您可能会考虑询问femtofet论坛(打开一个新的帖子并使用femtofet部件号),看看它们通常如何将这些FET驱动为1.1V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Emrys,

    打开时,您是否知道SN74AUP2G02的启动时间? 在从持续的零功率周期(天)过渡到一些可操作的Vcc后,我正在寻找在规格范围内工作的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PONGO,
    这是一个简单的模拟设备-一旦通电,它就会工作。