请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AUP2G02 主题中讨论的其他部件:CSD1.7484万F4,
您好,
我想驱动一个femtofet,例如CSD1.7484万F4,使用NOR门的输出,例如低功率 SN74AUP2G02,并且有一些问题:
1) 如果在Vcc = 0.8V,1.1V,,,,,, 3.3V? 暂时忽略设备销毁。
2) 与问题1相关,设备内存在哪种内部电阻有助于不超过最大电流? 我正在寻找在考虑任何固有阻抗后必须增加多少电流限制。
3) 考虑所有事项,在Vcc=1.1V左右时,是否有设置允许NOR输出安全地重复切换CSD1.7484万F4 femtofet,且传播延迟小于约200ns? 假设此时Femtofet的Vth小于1.1V。 同一输出驱动两个FET的情况如何?
4) 在NOR门数据表的绝对最大值部分,列出了两个参数,名为" 连续输出电流 "和"通过VCC或GND的连续电流"。 我不能仅仅根据名称来看到差异,因为,至少在我想象的情况下,任何输出电流都必须流过Vcc或地面。 请解释一下这两个参数之间的差异。
5) 如果有问题的NOR门不合适,您是否可以推荐其他零件?
谢谢你。