This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:最小音量级别是否取决于输出电流?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636861/sn74avch8t245-is-min-vol-level-dependent-on-output-current

部件号:SN74AVCH8T245

我的客户希望将SN74AVCH8T245与显示控制器配合使用。  显示控制器的VIL为0.2xVDD,3.3V时为0.66V。  SN74AVCH8T245的指定最大VOL为0.7V @ 3V,IO = 12mA。  如果使用的电流较少,此数字是否会更低?

谢谢!

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    是的,VOL取决于装载条件。 在0mA负载时,输出将基本接地,在12mA时,输出将为0.7V (MAX)。 因此,理论上最坏的情况是,如果我们假设线性关系在6mA下为0.35V,但老实说,它可能会比这更好。

    因此,简短的回答是肯定的,但如果您需要更多详细信息,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。

    最佳,
    Michael