This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4093B:检查CD4093B的示意图

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4093B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636646/cd4093b-check-the-schematic-for-cd4093b

部件号:CD4093B

大家好,

客户正在使用CD4093B。 在他的主板上,许多 CD4093B设备都非常严重。 和的电源电压  

CS4093B  被拉低。 客户的示意图位于附件中。 VA+为15V。

问题1:D引脚,H引脚和E引脚是否可以直接连接到VA+?

需要在这些引脚中添加限流电阻器吗? 如果需要, 电流限制电阻值是多少?

输入引脚的电流范围是多少?

问题2:客户需要使用J针脚的输出信号作为G针脚和F针脚的输入信号。  

他还需要使用  L引脚的输出信号作为C引脚的输入信号,就像他的原理图一样。 这是否正常?

您是否会检查客户的示意图是否正确?

问题3:输入电压范围是多少? 从VN到VDD?

您是否会解释VP和VN是什么?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    要直接回答每个问题:

    问题1:D引脚,H引脚和E引脚是否可以直接连接到VA+?

    可以,只要VA+不大于VDD (不能基于上述原理图)。

    需要在这些引脚中添加限流电阻器吗? 如果需要,电流限制电阻值是多少?

    否-除非输入在VDD以上或VSS以下驱动。

    输入引脚的电流范围是多少?

    输入引脚通常具有小于1 uA的泄漏电流。

    如果输入高于Vcc或低于VSS,输入二极管将被激活,电流将增加。 在这种情况下,应将其限制为10mA。

    问题2:客户需要使用J针脚的输出信号作为G针脚和F针脚的输入信号。

    他还需要使用 L引脚的输出信号作为C引脚的输入信号,就像他的原理图一样。 这是否正常?

    是的,任何输出都可以连接到任何通道的输入。

    您是否会检查客户的示意图是否正确?

    在a_in1处的信号是什么?

    总的来说,它看起来不错。 长时间保持在阈值附近的慢速输入可能会导致电流过热,但如果它导致过热,我会感到惊讶。 在操作过程中,您能否读取设备的电源电流读数?

    问题3:输入电压范围是多少? 从VN到VDD?

    输入电压范围在数据表的第1页中标识为-0.5V至VDD + 0.5V

    您是否会解释VP和VN是什么?

    VP是正向输入电压阈值,VN是负向输入电压阈值。 这是施密特触发器输入设备,因此具有VP,VN和VH的规格(输入滞后)