This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN74AVCB32.4245万:SN74AVCB32.4245万

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656859/webench-tools-sn74avcb324245-sn74avcb324245

部件号:SN74AVCB32.4245万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 此零件是否有一组预期数据速率与外部零件值和电压?  

一组曲线将非常有用,无需每次设置和运行模拟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    遗憾的是,我没有看到此设备的任何表征曲线,显示此设备的数据速率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要数据速率规范或特征参数曲线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,

    我们没有CHAR数据来显示此SN74AVCB32.4245万设备的数据速率。

    您是否会考虑切换到SN74AVC32T245,在Vcc电源电压大于1.8V的情况下,它保证能运行高达380Mbps?